This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.591万:用于AM3354的TPS6.591万A3A1开机序列

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354, AM3517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088513/tps65910-tps65910a3a1-power-up-sequences-for-am3354

部件号:TPS6.591万
主题中讨论的其他部件:AM3354,AM3517

您好,专家,

我的客户使用 带有 BOOT0=0,BOOT0=0配置的TPS6.591万A3A1为AM3354通电,他们发现AM3354损坏,尽管他们没有捕获任何波形。

1.您是否对使用此TPS6.591万序列设置时AM3354为何受损有一些见解? 或者,请告诉我您需要哪些信息才能找到损坏原因。  

2.您建议客户使用哪些TPS6.591万序列设置来启动AM3354?

2.它表示TPS6.591万可以在数据表中支持3个序列,但是 ,对于BOOT0=1, BOOT0=0设置,没有详细的序列和计时说明。 客户发现他们可以使用此设置安全地为AM3354和DDR内存加电。 您能否提供  BOOT0=1, BOOT0=0设置的详细顺序和计时说明?

此致,

Jared。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jared,

     请使用 名为“用于AM3354处理器的TPS6.591万Ax用户指南”的用户指南。 您参考的是“用于AM3517/AM350处理器的TPS6.591万用户指南”。

    谢谢!

    Phil