This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.6121万:内部稳压器和EN引脚

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088681/tps56121-internal-regulator-and-en-pin

部件号:TPS5.6121万
主题中讨论的其他部件:TPS543C20

您好,

我有一个关于内部调节器操作的快速问题,具体取决于EN引脚。 据我所知,在使用适当的电平(>V_UVLO)接通VDD引脚后,内部稳压器会保持运行,而不考虑EN引脚。 这就是TPS543C20发生的情况。 TPS543C20的BP引脚始终打开。 我相信这是大部分DCDC转换器的一般操作。

但是,我注意到TPS5.6121万具有不同的操作。 当EN引脚较低时,即使正确应用了VDD,TPS5.6121万的BP引脚也将关闭。 原因是什么? 这是否属于特殊情况,因为EN引脚与SS功能一起实施,这与其他通用设备不同? EN引脚是否还有任何其他设备可以控制内部调节器?

请帮助提供见解。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TI和其他制造商提供了大量器件,这些器件在禁用时会关闭内部稳压器。  这通常是为了降低在关闭时转换器的泄漏/静态电流,方法是降低转换器中大多数电路(在BP调节器上运行)上的电压。

    在TPS543C20具有4.3mA关闭电流的情况下,TPS5.6121万是如何实现120μA µ A关闭电流的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Peter的澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    欢迎您的光临,很高兴能够为您提供帮助。  由于您已选择"这解决了我的问题",我将关闭此线程。  如果您还有其他问题,请以新的主题提问。