This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:是否有48V至28V的有效电压数据?

Guru**** 2540670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088502/lm5164-is-there-eff-data-from-48v-to-28v

部件号:LM5164

大家好,  

是否存在48V至28V或类似情况的有效电压数据? 谢谢。  

BRS

给定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在Webench中模拟应用电路以获取有效数据

    B R

    Andy