This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3.4922万:电流源

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087582/lm34922-current-source

部件号:LM3.4922万
线程: LM3150中讨论的其它部件

尊敬的Nancy Zhang:

关于我最近发布的关于使用LM3.4922万作为当前源的文章,我使用LM3150MH进行设计,因为LM3.4922万在任何时候都不可用...

我使用WebBench进行了设计,它在一个问题上运行得很好。

当我将电流从0A切换至1A时,输出端有电流过冲。 我认为这是关于输出电容器(33uF)放电。

现在的问题是:我可以选择这个输出电容器有多小? (输入电压:12V /输出电压:4V /输出电流:1A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norbert,

    我不支持LM3150MH,也不确定谁支持此部件。 您是否可以使用LM3150的部件号开始新的开机自检? 然后专家将帮助您。

    我将关闭此帖子。

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norbert,

    您可以将Webench设计调整为小尺寸或低成本,以获得更小的输出容量。

    但是,如果没有电流限制,电容器在放电过程中始终会产生电流峰值。您可以轻柔地打开负载开关

    B R
    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Andy:

    按照Nancy的建议,我打开了一个有关LM3150主题的新线程。 我在新线程中发布了一些更多的测量结果,发现问题不是由电容器引起的,而是LM3150的输出溢出,同时将负载从0A切换到1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Norbert,让我们在新的主题中讨论一下。