This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8701万:变压器规格

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088385/ucc28701-transformer-specification

部件号:UCC2.8701万

大家好,

 UCC2.8701万DBVR的工作台设计提供了变压器绕组的详细信息。 在辅助绕组下,它表示绞线2.0。 我们的客户想知道 绞线2.0 是什么意思。  两 根28 AWG实心线是否平行缠绕?

附件是线圈参数的pdf文件,供参考

e2e.ti.com/.../CoreCoilformer26.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,  

    是的,在Webench变压器的详细信息中,"绞线2.0 "是指两根28AWG线并联缠绕。  多股绕组通常用于在一个共流器上更均匀地分布转子,以便更好地与其他绕组耦合。  此外,通常通过这种方式获得较低的交流电阻。

    此致,

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ulrich,

    感谢您的确认。

    此致,

    达尼洛