This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480实施

Guru**** 2541880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM7480-Q1, TPS2411, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086539/lm7480-q1-lm7480-implementation

部件号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他部件:LM7480TPS2411UCD3138LM7.47万-Q1

您好,

我想替换在UCD3138PSFBEVM中用作ORing控制器的TPS2411 (最大支持16.5V),如下所示的屏幕截图所示。 我有较高的电压应用(要求为48V),所以想使用LM7480 (支持最大65V)。 我已经浏览了LM7480-Q1的数据表,该数据表与TPS2411的数据表看起来非常不同,因此,需要您的指导,以便用新的控制器替换旧的控制器,而不会在现有原理图中造成太大的差异。

 谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    感谢您与我们联系。 请您 回答以下问题吗?

    1. 在您的应用中,ORing控制器看到的最大输入电压(直流和瞬态)是多少?
    2. 反向电流阻塞(用于ORing应用)是否是您的系统所需的唯一关键功能?  
    3. TPS2411具有LM7480x-Q1所没有的一些功能,如可编程反向电流阈值,故障指示, 电源良好指示器。 如果不需要这些功能,您可以将 TPS2411 替换为 LM7480x-Q1。
    4. 您的最终应用程序是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    基本上,我正在设计直流-直流转换器(在功率级别为2.5kW时为400V输入到48V输出),使用UCD3138,并借助EVM模块(功率级别为600W时为400V到12V)。 我在底板上做了相应的操作(应该可以工作),但却卡在ORing控制器部件上。  

    1. 接收的典型电压:48V。 接收到的最大电压:56V直流。 (不确定是否为瞬态)。

    2. ORing应用程序不是所需的唯一关键功能,而是系统的重要组成部分。

    3.现在可以跳过这些功能以实现此功能,但如果您对我的要求有任何其他控制器建议(包括这些功能),我们也可以这样做。 (只是希望尽可能保留原理图的其他部分)。

    4.直流-直流转换器(如上所述)。

    谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    对于56V直流ORing应用,我们拥有的最佳选项是LM7.47万-Q1和LM7480-Q1。

    1.LM7.47万-Q1 能够在其输入端处理60V直流和65V瞬变。 此器件可驱动理想的二极管FET,该二极管FET可阻隔  ORing应用所需的反向电流。 正如您在下面的电路中所看到的,您只需要选择几个部件- FET, 充电泵盖和输入TVS (以防止瞬态输入电压> 65V)。

    2.LM7480-Q1 能够在其输入端处理65V DC和70V瞬变。  此器件可驱动理想的二极管FET和负载开关FET (用于正向电流阻塞),因此提供过压 保护等附加功能。  

    如果不需要额外的保护功能,LM7480-Q1也可用于简单的理想二极管配置。  

    选择适当的控制器后,您可以参阅数据表中的应用和实施部分,以获得有关组件选择的指导。 您可以在示意图准备就绪后共享它们以供查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为了简单起见,我想使用LM7.47万-Q1作为ORing控制器,以代替TPS2411。 请告诉我根据我上述要求合适的TVS二极管。

    关于 与UCD3138PSFBEVM原理图相关的其它连接,请验证下面所附的原理图并告诉我所需的更改。

    谢谢,此致,

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    您选择的FET部件号是什么? 原理图中使用的FET的额定电压仅为20V。 对于56V最大直流输入,您 可以考虑使用 额定值约为80V的FET。

    根据以下指南选择电视,

    1. TVS击穿电压应大于输入处施加的最大直流电压。
    2. 输入  瞬变期间TVS的最大夹持电压需要小于IC的绝对最大额定值。  

    如果根据第1点选择电视,但第2点失败,则您需要选择高功率电视。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    目前我正在使用 IRF60B217 MOSFET (60V额定值)。 根据您的建议,我已经查找过80V额定FET (TK7R0E08QM)。

    1,那么电视的击穿电压基本上应该大于56V?

    2.瞬态输入时的TVS最大夹持电压需要小于65V?

    此外,如果连接正常,请告诉我上面所附屏幕截图中的其他连接。 (根据数据表应用,EN将与阳极短路)

    谢谢,此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    请参阅下面我的回答,

    1,那么电视的击穿电压基本上应该大于56V?

    • 是的

    2.瞬态输入时的TVS最大夹持电压需要小于65V?

    • 是的,对于LM7.47万-Q1,65V为ABS最大额定值,所选TVS在输入端出现的所有瞬态条件下的夹持电压应小于65V。  

    此外,如果连接正常,请告诉我上面所附屏幕截图中的其他连接。 (根据数据表应用,EN将与阳极短路)

    • 其余连接对我来说正常。   
    • 对于52A负载电流(2500W/48V), 您计划并行使用多少个TK7R0E08QM FET (考虑最高环境温度,RQJA,RDs(on)等)。 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Praveen:

    我想知道电视是否是强制性的,因为我无法按照上述条件找到合适的电视。

    此外,FET (TK7R0E08QM)具有64A电流容量和低功耗,因此我计划并行使用两个,以便更安全地使用。 如果您有任何建议,请告诉我。

    谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    除非您确定输入瞬变最大电压小于65V,否则您无法离开电视。 此处的一个优点是输入端有大量电容(22uF)。 这应该足以抑制电压瞬变。 但是,我建议在您的初始设计中至少为电视配备一个固定器,并在所有条件下对其进行测试,以验证  LM7.47万-Q1输入端在所有条件下的最大电压。  

    重新分级FET RDS (ON)选择,您需要检查FET中的I2R损耗,并检查FET接点的温升。 根据经验,我们通常允许FET的最大接点温度低于100C。 对于这些计算,您需要使用FET RDS (ON),RQJA (FET热阻),这也取决于系统中的布局和最高环境温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据上述规格,我看到了两种电视选项。 请告诉我要选择哪一个:

    1.SMCJE8-5CA:击穿电压(最小值)-94.4V;夹持电压(最大值)14.4V;功率脉冲-1.5kW;电流峰值脉冲-11A;双向。

    2. XGD1.0402万KR: 击穿电压(最小值)- 250V;夹持电压(最大值):40V; 双向。

    谢谢,此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    TVS的击穿电压(VBR)始终低于夹紧电压。 只有在TV断电后,它才会根据流经它的电流开始钳制到一定的电压水平。 TVS中的电流将取决于瞬态电压及其阻抗。  

     SMCJE8-5CA的击穿电压为9.44 (而非94.4V)。  由于电视的击穿电压必须大于最大直流电压(56V),此电视不适用。  

    XGD1.0402万KR是ESD二极管,而不是TVS。 ESD二极管类似于TVS二极管,但额定功率较低。 这些器件一般只能通过低能量瞬态脉冲,如 IEC 6.1万-4-2。 因此,此二极管也不适合此应用。

    您可以考虑使用 SMCJ51A。 此二极管的最小 VBR 为56.7V。 最大钳位电压显示为82.4 V,但这是流经它的峰值脉冲电流18.2A。 通过TVS的低电流的钳位电压将小于65V。 **如我前面所说,要知道确切的钳位 电压,您需要知道 瞬态电压及其阻抗。