This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2512万:TPS9.2512万问题

Guru**** 2534480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086938/tps92512-tps92512-problem

部件号:TPS9.2512万

尊敬的

目前,我们使用tps9.2512万dgqt进行LED驱动设计。 整个系统共用大约30组驱动芯片,每个驱动芯片驱动16个灯。 通过6引脚viadj调试电流输出时,发现芯片的一致性较差,约有7组无法实现小电流调节。 最不正常的是,当viadj的电压从0-1.8V变化时,输出电流始终约为100mA当电压从0-0.6V变化时(风险为1欧姆),电流调节可在超过0.6V后实现。 电流和电压按比例变化。 测试三个芯片。 另外两个异常芯片的可调电流超过60或80mA。 请帮助分析具体原因。 此外,我们的芯片手册还指出,最精确的范围是180mv至1.8V电流输出。 当低于180mv时,电流准确度较差,0V时将会有小电流。 为了确认芯片之间的差异,它能否达到精确调整180毫伏以上电流的目标。 因为项目很紧急,希望您能尽快解决。 如果您有任何问题,您可以随时与我沟通。 谢谢你。

补充资料:

1.我们还在这里进行了ABA验证。 故障驱动模块的芯片与具有正常可调电流的芯片交换。 其他的则保持不变。 芯片问题。 初步判断它与外围电路无关。

芯片手册说明:

目前,电路如下所示,直流输入电流为27V:

单驱动芯片的本地PCB:

输出灯板是4 * 4 16个串联连接的灯。 有关详细信息,请参见下图:

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助提供正常和异常设备的波形。

    我们需要VSW Vout Vin Visense和iload。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    Frank提到的波形是否有任何更新?  

    罗宾