This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3525万:输出波纹问题

Guru**** 2386680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088011/tps23525-output-ripple-issue

部件号:TPS2.3525万

您好,先生,

测试条件是:输入电压=54V,输出电流需要15A~16A。  

第二次打开/关闭输出时会出现波纹问题,我们可以知道问题的原因是什么?  MPSFET可能是SOA问题?

e2e.ti.com/.../IPGS_2D00_2710AMP_5F00_TPS23525.pdf</s>2.3525万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommy:

    感谢您与我们联系。 请问,上面拍摄的信号的名称是什么?

    请在单个示波器截图中分享与V形(OR_SOURCE)相关的以下波形。

    1) VIN_1_VCC或 VIN_2_VCC (这两种情况中的任何一种,因为两者都捆绑在一起)

    2)门

    3)排放U23

    4)输入电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    请问,上面拍摄的信号的名称是什么? 此测量信号为 54VIN_A (输出电压)。

    好~请等待我们测量以下信号,

    1) VIN_1_VCC或 VIN_2_VCC (这两种情况中的任何一种,因为两者都捆绑在一起)

    2)门

    3)排放U23

    4)输入电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommy:  

    54VIN_A (Vout)与哪个信号有关?