This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LT4363函数类似

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088091/lm5069-lt4363-function-like

部件号:LM5069

你(们)好

客户的最小电压为9V,8.4V的最小启动电压是多少? 是否可以将LTC4363替换为lm569或有其他建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gareth,

    LM5069的最小工作电压为9V。 什么是应用程序用例? 和保护要求?

    TPS4811 ,LM5069可用作 LTC4363的替代产品  

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh

    感谢您的建议

    最小值为9V应用,
    但是,如果容差可能低于9V,它可能无法正常输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gareth。

    对于LM5069,最小电压必须大于9伏才能正常工作。

    此致,

    Rakesh