This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556TM-EVM:当LP8556进入关闭模式时,是否会保留I2C寄存器配置?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086913/lp8556tm-evm-will-the-i2c-registers-configuration-be-reserved-when-lp8556-enters-into-shutdown-mode

部件号:LP8556TM-EVM
在“线程:LP8556”中讨论的其他部件

尊敬的TI:

当LP8556进入关闭模式时,I2C寄存器配置是否会被保留? 换言之,当LP8556退出关闭模式时,是否必须重新配置LP8556? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,嘉育

      退出关闭模式后,无需重新配置寄存器。 仅当回收VDDIO时,寄存器才会设置为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,嘉育

      您还有 其他问题吗? 如果没有,我想关闭此线程。非常感谢。