This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556应用程序,默认模式和设置问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085706/lp8556-lp8556-application-default-modes-and-setup-question

部件号:LP8556

您好,

我现在看 的是LP8556,因为我喜欢它的纯电流控制模式。 为了使用这种纯电流控制,我似乎只能在使用I2C和PWM组合时才能这样做。

我发现纯电流控制的设置有点令人困惑,我想确认它是否可以,以便我有一个LED电流从0A升至电流最大值,并且与其他两种控制模式一样,没有PWM输出。

该应用将用于以纯恒定电流输出串联运行二极管。 是否有更好的部分只需要PWM作为输入。 尝试实现0mA至5mA的线性控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您能否帮助提供更详细的要求? 我需要的是输入电压范围,二极管配置(?s?p),所需的二极管电流。 我知道只需要PWM输入,首选纯电流控制。 我认为有些设备支持纯电流控制,但在提供任何建议之前需要您的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reily

      您是否有任何更新或问题? 如果没有,我想关闭此线程。非常感谢。