This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7524万A:额定电压

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089878/ucc27524a-voltage-rating

部件号:UCC2.7524万A
主题中讨论的其他部件:UCC2.7624万

尊敬的TI团队:

 

我们 正在使用TI的栅极驱动器UCC2.7524万AQDGNRQ1来驱动SiC MOSFET,因此我与您联系。

 

我们偶尔会遇到类似半桥的故障,我们正在调查此问题。

 

栅极驱动器UCC2.7524万AQDGNRQ1由VDD提供至+15V和VSS -2V (总共17V)。 但是,从波形中,我们可以看到18-19 V范围内的值更多

 

从您的数据表中,我可以看到此芯片的最大电源为20 V,推荐为18V。 您能想到这个芯片被我们的电压损坏或过大吗?

 

故障通常在运行2-3小时后发生,而不是在所有设备上发生,但是我们仍处于开发阶段,因此到目前为止,尚未生产和测试过许多设备。

  

非常感谢,

 

EGI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Egi:

    感谢您的联系!

    ---------

    是的,存在零件压力过高的可能性。  在高于或接近任何规格的最大范围时运行可能会降低可靠性。  考虑到瞬变因素后,这种风险变得更加明显。  由于高功率切换和其他噪声而产生的瞬变通常会将电压轨和GND推至足够大的范围,以进一步超过指定的最大值。   

    射门可能会通过系统发送非常大的瞬变信号,从而进一步使零件处于危险之中。

    确保栅极驱动器的输出没有太多过冲/下冲。  同时确保VDD引脚上没有太多噪音/瞬变,不会将设备推至超出建议规格的范围。

    ---------

    根据时间安排,请考虑以下事项:

    此部件的下一代产品UCC2.7624万现已推出 。  UCC2.7624万具有更广泛的VDD范围和更强大的输入和输出级!

    UCC2.7624万目前采用D封装,并作为"工业"部件提供。  DGN封装和汽车版本应在2022年年底前发布。

    ---------

    如果我回答了您的问题,请按绿色按钮。  否则,请随时跟进!

    谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,请确保输入信号也参考VSS上的-2V。

    此常见问题 可能有所帮助。


    谢谢!

    亚伦