This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:-20C SoC下降到0

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089881/bq27z561-r1--20c-soc-drop-to-0

部件号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他部件:BQ27Z561

尊敬的专家:

我在-10°C时完成了RBteak,在-10°C时获得了良好的性能。

但我发现SoC跳到0 (电压仍为3.6V),当我将移动设备置于低功率模式(有限自热)- 20C下一小时。

我知道BQ27Z561只有一个RB表,不能同时覆盖-10C和-20C。

我只是想知道是否有一些简单的解决方法来稍微改进一下。 (当电压在-20C时仍为3.6V时,不要跳至0。 我们只关注移动低功耗模式。 因为自热足以在高功率模式下提高温度。)

1.我能让BQ561 仅模拟温度高于-15C吗? 如果低于-15C,只需在-15C下获取RB数据?

2.我是否可以使用Temp k,Temp A等参数来处理BQ561,在-20C时不报告0? 以及如何调整 Temp k (温度k),Temp A (温度A)以获得我想要的效果?

3. 温度低于-15C时,我是否可以简单地添加+5C外部1温度偏移以避免出现这种现象?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    如果您处于低功率模式,在驰豫模式下低于静电流(没有电流峰值使其脱离驰豫状态),则我们将主要依赖CHEM ID OCV曲线。 当仪表处于放电模式时,我们仅在放电过程中依赖RB和Ra值。 否则,我们仅进行库仑计数并使用OCV。

    此致,

    Wyatt Keller