This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:PSRR数据

Guru**** 2925130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089681/lp5907-psrr-data

部件号:LP5907

大家好,

在数据表中, PSRR 显示 基于VIN = VOUT (NOM)+ 1 V条件。 我的用例是 VIN=VOUT(nom)+ 0.3V,VIN=3.6V,VOUT =3.3V,Ioad =70mA。 您是否拥有此用例的PSRR数据? 谢谢!

此致,

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cera,

    我发现更多PSRR数据更接近客户的应用程序。 请参阅随附的。  

    PSRR不会因将VIN和VOUT增加0.3V而发生太大变化,因为接近压降更重要,因此他们可以使用此数据为自己的应用获取非常好的近似值。  

    e2e.ti.com/.../LP5907-PSRR.zip

    此致,

    尼克