This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6402万:High Fequency LLC解决方案

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089706/ucc256402-high-fequency-llc-solution

部件号:UCC25.6402万

大家好,

我的客户正在为超过750kHz的应用寻找合适的LLC控制器,我们是否推荐了部件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    感谢您与我们联系。 您能否将客户详细信息和项目时间表发送到 我的电子邮件(m-pallantla@ti.com)。  

    谢谢你。

    此致

    Manikanta P