请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ7.835万 主题中讨论的其他部件: BQ7.692万, BQSTUDIO
大家好,
以下问题可能需要您的帮助:
1)在电池过度放电后,芯片受到过度保护,无法通过充电激活,且必须由bqstudio手动重置才能恢复正常,将BQ7.835万+BQ76920一起7.692万一起应用到产品BMS上。 2)使用bqstudio读取电池的电压和容量完全不同。
您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。
此致,
樱桃