This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万:需要通过bqstudio手动重置才能激活芯片。

Guru**** 2555270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089419/bq78350-a-manual-reset-via-bqstudio-is-required-to-activate-the-chip

部件号:BQ7.835万
主题中讨论的其他部件: BQ7.692万BQSTUDIO

大家好,

以下问题可能需要您的帮助:

1)在电池过度放电后,芯片受到过度保护,无法通过充电激活,且必须由bqstudio手动重置才能恢复正常,将BQ7.835万+BQ76920一起7.692万一起应用到产品BMS上。 2)使用bqstudio读取电池的电压和容量完全不同。

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    没有足够的信息来帮助调试。 他们能否共享BQ7.835万 (.gg.csv文件)的注册设置? 他们能否从BQStudio共享屏幕捕获?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../bpu4_2D00_t4.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助检查,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jenkin:

    此.gg.csv文件仅显示设备的默认值。 它未显示您的设置。 是否可以从设备导出设置?  

    屏幕捕获显示安全状态寄存器中的OC位设置为高(过度充电),因此您可能未正确配置此功能。

    此致,

    马特