This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.0124万:使用导入设备(项目文件)时出现TI Fusion错误

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089192/ucd90124-ti-fusion-error-when-using-import-to-device-project-file

部件号:UCD9.0124万
主题中讨论的其他部件:UCD9.012万

我在7.6 .1上创建了一个熔融项目,我可以将它成功地加载到装有UCD9.0124万的板上

然后,我移到另一台运行Fusion 7.7 的PC上,在使用导入设备并选择相同的项目文件时出现上述错误。

即使我从当前编程的设备加载项目并将项目文件保存到新PC,如果我尝试重新编程创建的文件,我也会收到相同的错误。即使没有参数可更新。

我尝试以管理员身份运行Fusion,但没有成功。

请您解决此问题,即使它意味着下载早期版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您使用的是UCD9.0124万而不是UCD9.0124万A,则Fusion GUI 7.x不支持它。

    UCD9.0124万上的支持非常有限。  您是否会考虑迁移至UCD9.0124万A,以便我们能够提供更好的支持?  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,由于供应问题,我使用的是UCD9.0124万而不是A版本,我们有200个PCB,这些部件组装在上面,因此更换设备既不方便又昂贵。

    7.6 的版本号是可以在旧PC上正常工作的  

    如果可能是这种情况,那么您提供了什么软件来编程现有UCD9.0124万? 或者,您是否至少可以提供早期软件版本的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请尝试此旧GUI

    Regardse2e.ti.com/.../TI_2D00_Fusion_2D00_Digital_2D00_Power_2D00_Designer_2D00_2.0.179.exe

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这解决了我的问题,但对我来说,直到7.6 版本都没有问题。1,查看错误的实际内容并为UCD9.0124万解决它肯定更有意义。 和UCD9.0124万A,因为没有提到  我可以看到最新版本的Fusion无法与UCD9.0124万设备配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9.012万是非常旧的设备,GUI 7.x已停止支持此设备,返回到2017/8时间范围。 GUI 7.x继续支持UCD9.0124万A。  

    GUI 2.x是UCD9.0124万的正确工具。

    此致

    Yihe