This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.2585万:最小UVLO值

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085879/tlv62585-minimum-uvlo-value

部件号:TLV6.2585万

大家好,

您能否就以下客户问题给我评论?

问题1. UVLO的最小值是多少?  

根据我的理解,最大值表示开始触发UVLO,典型值表示在大多数情况下将触发UVLO。  

此致,

Sasaki Takeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeshi,

    对于低于UVLO最小值的电源电压,设备将关闭。

    为了更好地理解,请参阅下图,其中显示了具有不同电源电压范围的设备的工作模式:

    您将在以下应用手册中找到不同操作模式的说明: https://www.ti.com/lit/an/slva769a/slva769a.pdf?ts=1647508612470&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F (第2节)

    通常,UVLO参数中指定了一些容差,以考虑温度和工艺变化。 我建议查看应用程序说明,以获得更详细的说明。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sneha,

    感谢您的评论。 应用说明有助于理解UVLO,但很抱歉,让我重新表述客户的问题。  

    问题1. TI是否具有用于TLV6.2585万的最低规格UVLO?

    此致,

    Sasaki Takeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeshi,

    我对这种困惑表示歉意。

    请告诉我客户需要的最低UVLO值是多少? 是Vin上升还是下降?

    另外,请告诉我您需要此数据的软件包(SOT或QFN)?

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeshi,

    您对此有任何进一步的更新吗? 请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sneha,

    是的,我刚刚从客户那里获得了信息。 您能否确认我们是否可以提供以下最低UVLO?

    >请告诉我客户需要的最低UVLO值是多少? 是Vin上升还是下降?

    ->客户要求Vin下降。  

    >另外,请告诉我您需要的软件包(SOT或QFN)。

    ->软件包为SOT5X3。  

    此致,

    Sasaki Takeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeshi,

    感谢您的回复。

    请让我检查一下内部数据,并在明天之前向您提供反馈。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeshi,

    我检查了此设备的特征参数数据。 遗憾的是,我们没有UVLO的最小值。 为了更安全,我建议考虑UVLO的典型值,以确保设备正常运行,同时考虑温度和工艺变化。

    如果我能为您提供更多帮助,请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeshi,

    您对此是否还有其他问题? 请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sneha,

    客户了解我们没有  TLV6.2585万的UVLO最小值。 TI能否提供符合TLV6.2585万的同类设计器件的最低UVLO的最佳估计参考值?  

    此致,

    Sasaki Takeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeshi,  

    由于我们正在通过电子邮件讨论这一问题,我现在将关闭此TT。 如果您有任何进一步的意见/疑问,请随时重新打开。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sneha,

    感谢您的支持和发送电子邮件。 是的,好的。 谢谢!

    此致,

    Sasaki Takeshi