主题中讨论的其他部分: 鳄鱼
下面 的LM2611电路 为电流消耗在20mA和80mA之间的电路供电(通过拆除LM2611并使用工作台电源进行验证)。 当我们使用LM2611的工作台电源设置为5V和1A最大 电压(输入电压)时,电流限制会立即达到。 电路消耗1 A,工作台电压约为2 V (因为工作台电源电流限制已达到)。

以下是LM2611电路在与电路断开时的电阻负载。




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下面 的LM2611电路 为电流消耗在20mA和80mA之间的电路供电(通过拆除LM2611并使用工作台电源进行验证)。 当我们使用LM2611的工作台电源设置为5V和1A最大 电压(输入电压)时,电流限制会立即达到。 电路消耗1 A,工作台电压约为2 V (因为工作台电源电流限制已达到)。

以下是LM2611电路在与电路断开时的电阻负载。




Mark,您好!
工作台电源的电压缓慢上升,当其达到-2.5V时 ,负载的浪涌电流会进入。
在转换器之间,这种情况似乎更早发生。
如果低于稳定的2.7V电源,LM2611 将无法正常工作。
您能否 尝试将SHDN引脚保持在低位,直到工作台电源达到 稳定 的输出电压?
这是否会使它发挥作用?
对于您的最终应用,开关晶体管前面带有一个简单的RC电路, 充电缓慢可能足以控制SHDN引脚。
此致,
哈利
好消息。 使用 RC电路控制停机引脚似乎可以正常工作。 使用此电路的前几次尝试失败,但现在似乎工作正常。 我不知道发生了什么变化。 我将进行更多测试,以确认此解决方案是可靠的。
此外 ,在上一个POST中,Vout探头未连接,因此请忽略这些捕获中的迹线。
下面是两个具有不同RC常量的捕获(与上一个POST相同的跟踪名称)。 我认为长时间常数可能是最好的,因为Vin在打开LM2611之前已完全稳定。


Mark,您好!
为了我的理解,请你澄清以下几点:
在试验电路板上 ,您看到 了以下行为。
-连接了哪个负载?
-是您的目标设备还是电阻器?

在 您的产品板上的信号屏幕截图上,我可以看到以下情况:
-释放停机时,转换器启动,直到达到特定的输出电压(用红色标记)。
事实上,电压水平甚至超过了一点点
-可能是负载已经降低 了该时间点的电流消耗,因此输出电容器充电过多。
-转换器不能只是降低占空比,否则电容器将得到更多的充电。
因此,它完全停止,等待输出电压降至所需水平。
-由于负载已将电流消耗降低到20 mA,因此需要一段时间,直至电压下降到足够低的水平。
-当输出电压回到所需水平时,转换器再次启动以保持稳定(以蓝色标记)。

-> 问题到底是什么?
输出电压未达到所需电压(-8.66V)是否正确?
或者您在这里使用的是10:1探头?
如果输出电压过低,请检查NFB引脚上的分压器/电容器
您看到电阻器作为负载的哪种输出电压?电阻器和tsrget设备之间是否存在差异?
如果您只是在谈论间隙,转换器停止的位置(红色和蓝色标记区域之间):
您是否在两个主板上使用完全相同的组件?
输出电容器是否相同(电容,ESR)?
请告诉我
根据您的初始侧注:
>输出电压测量值约为8.9 至9V,但电阻分压器应将其设置为8.65V
计算值与实际值之间始终存在差异(部件值的公差/扩展,板的影响, 部件的放置等)。 3%的距离不是很远。
此致,
哈利
您好,Harry:
此电路现在似乎正在工作。
我仔细检查了我的设置,并根据您的问题进行了新的测量。 输出探针读数正确。 输出电压约为-1.5V,即使没有负载。 NFB引脚测量约为-1.2V ,根据分压器,这种测量没有意义。
我更换了LM2611和两个分压器电阻器,现在一切看起来都按预期工作。 请参阅以下有关LM2611驱动目标设备的捕获信息。 我怀疑LM2611在所有测试中都损坏了电路,因为LM2611不能完全打开并消耗大量电流。


回答 您的问题,以防它们有帮助:
在试验电路板上 ,您看到 了以下行为。
-连接了哪个负载? - 目标设备
-是您的目标设备还是电阻器? 仅限目标设备
问题到底是什么? 输出电压未达到所需电压(-8.66V)是否正确? —正确,电压未达到所需水平
或者您在这里使用的是10:1探头? 是,使用10:1探头,示波器设置正确。 电路输出-1.5V
您看到电阻器作为负载的哪种输出电压?电阻器和目标设备之间是否存在差异? 我今天(在更换部件之前)在无负载的情况下测试了电路,它的输出电压仍然为-1.5V。
您是否在两个主板上使用完全相同的组件? 输出电容器是否相同(电容,ESR)? 是的,所有组件都相同。
感谢所有的帮助,
标记