This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:大电流消耗和可能的不稳定

Guru**** 2587175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088110/lm2611-large-current-draw-and-possible-instability

部件号:LM2611
主题中讨论的其他部分: 鳄鱼

下面 的LM2611电路  为电流消耗在20mA和80mA之间的电路供电(通过拆除LM2611并使用工作台电源进行验证)。 当我们使用LM2611的工作台电源设置为5V和1A最大 电压(输入电压)时,电流限制会立即达到。 电路消耗1 A,工作台电压约为2 V (因为工作台电源电流限制已达到)。   

以下是LM2611电路在与电路断开时的电阻负载。

以下是不同负载下的5V工作台电源电流:
空载 = 0.6mA。
1Kohm负载= 22mA
120欧姆负载= 180mA
以下是这些负载条件下的范围捕获。
CH1,黄色= D1阳极
CH2,绿色=输入电压
CH3,蓝色=输出电压
CH4,红色= 引脚1 SW  
无负载
无负载,缩小
1K负载
120欧姆负载
此外,这可能是一个侧点,但输出电压测量值约为8.9 至9V,但电阻分压器应将其设置为8.65V  
有人能提供一些见解,说明为什么此电路 可能会消耗过多电流来驱动我们的电路,但在电阻器负载下似乎工作正常? 这是稳定性问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您通过e2e联系我们。

    您是否有办法告诉 您-在您的电路中-负载是怎样的?

    这似乎不是主要的阻力,而且会混淆反馈。

    谢谢,此致,

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:  

    我可以在星期一描述这种负载。 我来看看启动和稳态电流。 如果您还想查看其他内容,请告诉我。  

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我假设您首先连接负载,然后打开工作台电源。

    确实,在    电流限制和相关的压降出现之前,了解系统的行为(开关节点,输出)是很有趣的。

    在当前限值期间结束的参数组合非常不幸:
    电流可能 仍低于电流限制,因此不会关闭。
    VIN低于 正常操作的下限,但仍高于停机。

    问题是:为什么它会进入这种状态?

    谢谢!
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的建议 我很高兴我问。 我将在星期一为您提供此信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    以下是一些捕获:

    为负载电路供电的工作台电源(无LM2611)

    LM2611为负载电路供电(两个捕获,一个来自工作台电源的电流,另一个来自LM2611调节器电路的电流)

    对可能发生的事情有何想法? 似乎没有电流进入负载电路,并且1A包含在LM2611电路中。  

    谢谢!
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    工作台电源的电压缓慢上升,当其达到-2.5V时 ,负载的浪涌电流会进入。
    在转换器之间,这种情况似乎更早发生。

    如果低于稳定的2.7V电源,LM2611 将无法正常工作。

    您能否 尝试将SHDN引脚保持在低位,直到工作台电源达到 稳定 的输出电压?

    这是否会使它发挥作用?

    对于您的最终应用,开关晶体管前面带有一个简单的RC电路, 充电缓慢可能足以控制SHDN引脚。

    此致,
    哈利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是手动 (即断开鳄鱼夹)更改断路引脚状态时的捕获信息。  LM2611不能通电。 我将尝试使用您建议的RC开关电路 ,以防鳄鱼夹噪音导致问题。 我将很快发布这些捕获。  

     以下所有图像都来自同一捕获,只是不同的时间标度和部分迹线。

    忽略下图中的Vout,它未连接。 根据SW引脚,电路仍出现故障。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息。 使用 RC电路控制停机引脚似乎可以正常工作。 使用此电路的前几次尝试失败,但现在似乎工作正常。 我不知道发生了什么变化。 我将进行更多测试,以确认此解决方案是可靠的。  

    此外 ,在上一个POST中,Vout探头未连接,因此请忽略这些捕获中的迹线。

    下面是两个具有不同RC常量的捕获(与上一个POST相同的跟踪名称)。 我认为长时间常数可能是最好的,因为Vin在打开LM2611之前已完全稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发言太快了。 我将RC电路从试验电路板移至试验电路板,现在我再次遇到启动问题。 请参阅以下截获。

    对可能的问题有何想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    为了我的理解,请你澄清以下几点:

    在试验电路板上 ,您看到 了以下行为。
    -连接了哪个负载?
    -是您的目标设备还是电阻器?

    在 您的产品板上的信号屏幕截图上,我可以看到以下情况:
    -释放停机时,转换器启动,直到达到特定的输出电压(用红色标记)。

    事实上,电压水平甚至超过了一点点
    -可能是负载已经降低 了该时间点的电流消耗,因此输出电容器充电过多。

    -转换器不能只是降低占空比,否则电容器将得到更多的充电。
           因此,它完全停止,等待输出电压降至所需水平。

    -由于负载已将电流消耗降低到20 mA,因此需要一段时间,直至电压下降到足够低的水平。
    -当输出电压回到所需水平时,转换器再次启动以保持稳定(以蓝色标记)。

    -> 问题到底是什么?

    输出电压未达到所需电压(-8.66V)是否正确?
    或者您在这里使用的是10:1探头?

    如果输出电压过低,请检查NFB引脚上的分压器/电容器

    您看到电阻器作为负载的哪种输出电压?电阻器和tsrget设备之间是否存在差异?

    如果您只是在谈论间隙,转换器停止的位置(红色和蓝色标记区域之间):

    您是否在两个主板上使用完全相同的组件?

     输出电容器是否相同(电容,ESR)?

    请告诉我

    根据您的初始侧注:  
    >输出电压测量值约为8.9 至9V,但电阻分压器应将其设置为8.65V

     计算值与实际值之间始终存在差异(部件值的公差/扩展,板的影响, 部件的放置等)。 3%的距离不是很远。

    此致,
    哈利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    此电路现在似乎正在工作。  

    我仔细检查了我的设置,并根据您的问题进行了新的测量。 输出探针读数正确。 输出电压约为-1.5V,即使没有负载。  NFB引脚测量约为-1.2V ,根据分压器,这种测量没有意义。

    我更换了LM2611和两个分压器电阻器,现在一切看起来都按预期工作。 请参阅以下有关LM2611驱动目标设备的捕获信息。 我怀疑LM2611在所有测试中都损坏了电路,因为LM2611不能完全打开并消耗大量电流。  

    回答 您的问题,以防它们有帮助:

    在试验电路板上 ,您看到 了以下行为。
    -连接了哪个负载? - 目标设备
    -是您的目标设备还是电阻器?  仅限目标设备

    问题到底是什么? 输出电压未达到所需电压(-8.66V)是否正确? —正确,电压未达到所需水平
    或者您在这里使用的是10:1探头? 是,使用10:1探头,示波器设置正确。 电路输出-1.5V

    您看到电阻器作为负载的哪种输出电压?电阻器和目标设备之间是否存在差异? 我今天(在更换部件之前)在无负载的情况下测试了电路,它的输出电压仍然为-1.5V。

    您是否在两个主板上使用完全相同的组件?  输出电容器是否相同(电容,ESR)? 是的,所有组件都相同。  

    感谢所有的帮助,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    很好地听到它现在正在工作。
    感谢您将线程设置为"已解决"和"已关闭",甚至回答了最后的问题。
    我很高兴我能提供帮助。

    此致,
    哈利