尊敬的各位:
我正在构建一种允许控制0V-20V输入信号的设计。 我已经在e2e论坛上进行了讨论,发现以下设计适合我正在构建的电路:
但是,我刚刚在数据表中看到,Vs的Vcap最小值为-0.3V,最大值为15V。
因此,如果我输入Vs = 12V,它可确保Vcap至Vs低于15V (最大Vin最大值- Vs = 8V)
但最低值则低于0V (如果Vin = 0,则Vcap至Vs = Vs =-15V)
这是否是个问题? 如果是,如何解决此问题?
此致,
PA Burdet,AFAE