This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.491万:使用TPS5.491万和BQ2.518万进行电源管理

Guru**** 2523030 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH04T241W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088048/tps54910-power-management-using-tps54910-and-bq25180

部件号:TPS5.491万
主题中讨论的其他部件: BQ2.518万PTH04T241W

您好,

我们正在使用TPS5.491万驱动一个需要2.4V电源电压的加热元件,消耗电流高达8A。

TPS5.491万直接由高放电锂离子电池3.7V/1000mAh供电,此电池通过 USB使用BQ2.518万充电。

了解到BQ2.518万的系统输出只能提供最大的2.5 A,我们将降压转换器直接连接到蓄电池。

如果电池电压低,将从主控制器禁用TPS5.491万。

您能否建议此类设置是否足够,或者您是否推荐其他选项?

我们尝试使用WEBENCH模拟TPS5.491万的配置,结果发现它不受支持,他们是否有其他方法来模拟配置?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    您的电池的电压范围是多少?  通常,锂电池充电至~4.2V,放电至3V或更低。  由于蓄电池内部阻抗的功率消耗如此之大,如果您只将蓄电池放电至3V,则蓄电池中可能会留有大量的能量。  我认为TPS5.491万的3V至4V输入范围不足以满足我的需求。

    PTH04T241W是一款集成度更高,易于使用的电源模块,具有更宽的输入电压范围。  我们有一些库存。

    最后,请记住,标准USB端口不能提供太多电量,您的电池仅能承受~3.7 Whr的电量,负载为19.2W。  您没有足够的功率使加热器长时间全功率运行。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    感谢您的反馈,事实上,我们一直在寻找更具成本效益的解决方案。

    我们正在使用USB C连接,因此,如果需要,我们可以使用更高的电压进行电池充电。

    使用的电池为LPHD742.5048万 1000mAh 6A,电压范围介于2.75 和4.2V之间

    加热元件的电流为8A @2.4V ,仅供应8秒,每天供应10次。

    您是否可以从TI推荐更经济高效的解决方案

    埃利亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elias:

    Chris已经外出了,他将能够在星期一再次与您取得成功。

    非常感谢!


    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    感谢您详细介绍您的系统。

    我建议与电池充电器人员一起检查适合您需要的充电器。  BQ2.518万 是线性充电器,不支持更高电压/功率的充电,在高电流下充电时会很热。

    您需要哪些卷?您计划何时投入生产?

    电源模块集成了BOM的许多组件(如电感器,电容器,电阻器等),因此您不会为这些部件产生额外成本。  此外,设计工作也得到了简化。  最后,我们现在有 PTH04T241W库存 。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,

    感谢您的反馈,我们将与电池充电器支架核实是否有合适的充电器。

    至于降压转换器, 使用LM2.1212万MHE,该芯片与 PTH04T241W模块相比的优点/缺点是什么。

    第一批将为10K,生产应在11月之前  

    此致

    埃利亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与他们核对。

    是的,LM2.1212万有库存,但只有一个工作电压低至2.95Vin。  因此,您将无法从电池中获得所有能量,尤其是考虑其内部阻抗的压降时。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Chris:

    事实上,我们不会 在3V以下操作蓄电池,因此LM2.1212万似乎是合适的芯片。很好地知道,此装置提供了可用的库存。

    感谢您的支持

    最佳  

    埃利亚斯