This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:输出切换时间

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087861/lm3150-output-switching-time

部件号:LM3150
线程中讨论的其它部件:LM3.4922万

实际上,我想在当前模式下使用LM3.4922万进行此设计,但由于此设备在任何地方都不可用,因此我使用LM3150进行设计,因为数据表中提到了快速瞬态响应。

数据:输入:12V直流/输出4V直流/电流1A。 负载为4欧姆电阻器,由MOSFET打开和关闭。 关闭250US时切换时间为10us

我使用WebBench进行了设计,该示例在一个问题上运行良好:

当我将电流从0A切换至1A时,输出电压超过12,8V。 (导致电流过冲,我不想)

现在的问题是:如何使电压过冲变小?

始终处于小负载(...20mA)是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norbert,

    鉴于电流仅为1A,我建议在此设计中使用转换器(具有集成FET)。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于LM3150,我们预期会在加载瞬态期间看到输出电压骤降。 您能否检查第二级过滤器之前的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    请在第二个过滤器之前找到附加的测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norbert,

    这对于输出电压在负载瞬态过程中实际增加是非常罕见的。 我建议检查您的反馈路径。 反馈部件应非常靠近FB针脚,FB迹线应尽可能短。 也许您可以尝试使用EVM实施您的电路。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    请找到附件中我的布局的相关部分。 我看了一下评估板的路由。 与我的布局不同的是,FB-vers Rfb1/Rfb2靠近IC,但到输出电容器CO1的路很长.... 在我的布局中,这是相反的-电阻器靠近输出电容器,通向IC的路更长。 你认为这是不是很重要的吗? 您是否认为可以使用给定的布局降低过冲(可能从8V到6V)? 如何将串联电阻器放置到ON FET的门? 还是更换82p电容器? 我还考虑了固定负载(20mA左右)?

    谢谢!

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norbert,

    输出电压不应超过此范围。 当电流从输出盖中取出时,它实际上应该在负载瞬态期间下冲。

    反馈电阻器应位于FB针脚的右侧,而不是靠近电感器或输出盖。 噪音可能会影响此设计-您是否可以尝试对靠近FB引脚的电阻器进行返工。

    此致,

    蒂姆