在“线程:LM5143”中讨论的其它部件
大家好,
在我们的LM5143EVM中,启动特性如下所示:
使用CSS=68nF设置时,计算的软启动时间应该是1.94毫秒,但我对1.9毫秒的时间分割有点困惑。
在上述波形中,当Vin超过UVLO阈值(大约为0.9ms)后,没有摆动阶段;然后输出电压上升阶段为1ms;
第一阶段是什么? 计算得出的SS时间通常是第1阶段+第2阶段Vo上升,如果这一理解正确吗?
谢谢。
此致
Mia Ma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
在我们的LM5143EVM中,启动特性如下所示:
使用CSS=68nF设置时,计算的软启动时间应该是1.94毫秒,但我对1.9毫秒的时间分割有点困惑。
在上述波形中,当Vin超过UVLO阈值(大约为0.9ms)后,没有摆动阶段;然后输出电压上升阶段为1ms;
第一阶段是什么? 计算得出的SS时间通常是第1阶段+第2阶段Vo上升,如果这一理解正确吗?
谢谢。
此致
Mia Ma
您好,Timothy:
感谢您的快速回答和对软启动问题的清晰回答。
还有 一些申请问题需要您确认:
问题1: LM5143散热状态是否会因输出功率级别或输出电压而改变?
问题2:根据我的理解,LM5143功耗损失在Vin,FSW和FET类型在设计中固定后不会再发生变化。 但我的客户最近发现如果他们降低输出(5V至3.3V),LM5143温度将明显增加,如果这是正常情况?
问题3:我们是否有任何方法可以优化基于固定参数设计的LM5143热性能?
非常感谢。
此致
Mia Ma