This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1EVM-2100:2100:启动过程

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089108/lm5143-q1evm-2100-start-up-process

部件号:LM5143-Q1EVM-2100</s>2100
在“线程:LM5143”中讨论的其它部件

大家好,

在我们的LM5143EVM中,启动特性如下所示:

使用CSS=68nF设置时,计算的软启动时间应该是1.94毫秒,但我对1.9毫秒的时间分割有点困惑。

在上述波形中,当Vin超过UVLO阈值(大约为0.9ms)后,没有摆动阶段;然后输出电压上升阶段为1ms;

第一阶段是什么?  计算得出的SS时间通常是第1阶段+第2阶段Vo上升,如果这一理解正确吗?

谢谢。

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mia:

    为VCC电容器充电并随后释放SS电压会有一些延迟。 然后,COMP电压必须升高才能启动切换。 SS时间根据从0V至0.8V的SS电压计算得出。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    感谢您的快速回答和对软启动问题的清晰回答。

    还有 一些申请问题需要您确认:

    问题1: LM5143散热状态是否会因输出功率级别或输出电压而改变?

    问题2:根据我的理解,LM5143功耗损失在Vin,FSW和FET类型在设计中固定后不会再发生变化。 但我的客户最近发现如果他们降低输出(5V至3.3V),LM5143温度将明显增加,如果这是正常情况?

    问题3:我们是否有任何方法可以优化基于固定参数设计的LM5143热性能?

    非常感谢。

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mia:

    LM5143功耗主要与与FET栅极切换相关的VCC电流有关。 适用于每个FET的VCC电流为ICC = FSW*Qg。

    VCC电流通常来自VIN,除非VCCX通电(>=4.3V)。 如果输出从5V更改为3.3V,则外部偏置不可能,因此IC功率消耗增加。

    此致,

    蒂姆