This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1026万:-10°C和+60°C时TPS6.1026万 ISW (开关电流限制)的变化范围是多少?

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088535/tps61026-how-much-is-the-variation-range-of-tps61026-isw-switch-current-limit-at--10-degree-c-and-60-degree-c

部件号:TPS6.1026万
主题中讨论的其他部件: TPS6.1023万TPS6.1022万

大家好,

我的一位客户正在为他们的新产品评估TPS6.1026万。
目前,他们有以下问题。 请你给我答复。

Q. TPS6.1026万数据表显示开关电流限制(ISW)变化范围为1500mA ~ 2100mA (-40°C ~+125°C范围)。
他们想知道当Tj为-10°C和+60°C时,TPS6.1026万 ISW (开关电流限制)的变化范围有多大
您有数据吗? 仅参考数据即可,无需保证数据。

非常感谢您的回复。

此致,

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    您可以帮助分享他们的输入,输出电压和输出电流要求吗? 如果他们想要较低的电流限制,也许我可以推荐一个更合适的限制? 我只想在我们处理ATE数据之前,仔细查看您的背景。 此零件是旧零件,我不确定我们是否有数据。 尤其适用于此特定温度范围。

    文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenhao,

    非常感谢您的回复。

    他们的条件如下。
    VIN=3.0V,Vo=5.0V (TPS6.1026万为5V输出固定型号),IO=0.7A (典型)/1.4A (最大值)。

     他们使用此部件的原因也是他们已在其他产品中使用此部件,并且有库存。
    另外,因为新设备的交付时间较长。

    非常感谢您的回复。

    再次感谢,此致,

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    恐怕TPS6.1026万无法支持此功能。 请查看下面的应用简介,了解它可以支持的输出电流。  

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/slvafc4

    在最坏情况下,3.0Vin,5.0Vout的最大输出电流约为700mA。 如果客户想要1.4A输出,他们需要考虑使用更高电流的转换器。 让我在内部检查一下,并在明天晚些时候向您提供反馈。

    文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    TPS6.1023万目前是一个很好的选择,但它的电源仍然很严格。 也许TPS6.1022万是一种选择,但它的隔垫被过度使用。

    文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenhao,

    非常感谢您的推荐。

    我将首先介绍TPS6.1023万。

    顺便说一下,他们最初的问题是TI是否有任何数据TPS6.1026万 ISW (开关电流限制) 变化范围,如果Tj=-10°C和+60°C  

    您是否知道TI是否有数据?

    再次感谢,此致,

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya。

    我们找不到任何ATE数据来支持此温度范围,但由于客户的情况已超过TPS6.101万的功能,他们应该知道在其较重负载下可以触发输入电流限制。

    文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenhao,

    非常感谢您的回复。

    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢,此致,

    Kazuya。