This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.517万J:IEC 6.2368万-1 CB认证和功能安全能力

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088265/bq25170j-iec-62368-1-cb-certifiacation-and-functional-safety-capability

部件号:BQ2.517万J

您好,

我们将在我们的升级设备中使用BQ2.517万J。 此设备是否具有 IEC 6.2368万-1 CB认证?

这将大大简化我们的产品鉴定。

此外,此设备是否具有功能性安全功能? 您是否有此设备的文档?

谢谢,顺祝商祺!
Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ambroise:  

    我正在检查我们何时能够执行IEC CB认证,并将在下周初回复您。  

    感谢!  

    此致,

    Gautham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ambroise:  

    我们将在将来着手进行IEC CB认证,但目前还没有具体的日期。  

    我们应该能够在下月底之前提供PIN FMA文档。  

    此致,

    Gautham