This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.122万:当使能引脚电压过低时,待机电流过高(Vin=3V,EN=0,Vout处无负载)

Guru**** 2579415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087427/tps61220-standby-current-is-too-high-when-enable-pin-is-low-vin-3v-en-0-no-load-at-vout

部件号:TPS6.122万

尊敬的TI团队:

我使用TPS6.122万将3V电池升至5V,这很正常。 在我的应用中,TPS6.122万始终处于待机状态(启用引脚'low'),并且在输出电压处没有连接负载。 我使用FET开关隔离负载。  TPS6.122万仅在辅助 电源(24VDC)关闭时激活,这种情况可能每年发生一次。  测量TPS6.122万待机电流(EN=0,VIN=3V,无负载)时,我得到的值介于2,5uA和3uA之间,这让我很高兴。 现在我有一批从10uA到12uA的电流,我的电路板的15 % 在最终测试中由于高电流而失败。 我仔细检查了设计,但找不到任何东西。 电路是参考设计的精确副本。 我们还检查了我们的生产过程中是否有ESD或其他类型的干扰,什么都没有。  

测量待机电流时,我看到大部分电流(6至9uA)由引脚5消耗。 只有一点去了Vin。 良好的TPS6.122万没有显示这种现象。  

我的问题是:

1-当EN=0,VIN=3V且无负载连接时,正常待机电流是多少。  

2-备用电流扩散是否正常? 正常值为2,5uA,15 % (300块板)高于10uA

3-我们从经销商处购买了这些增压器IC。 我们是否可能有未通过质量检查的零件,或者可能是副本?

4 -是否有其他建议?

提前感谢!

Yilmaz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yilmaz:

    请看我对以下问题的评论。 谢谢你。

    1-当EN=0,VIN=3V且无负载连接时,正常待机电流是多少。  

    [WW]进入电路的正常电流应低于0.5A+0.2uA=0.7uA。 它也称为关闭电流,因为您的EN=0。 但是,由于HSFET是N-FET,因此其主体二极管为VIN至VOUT提供一种方式。 因此FB电阻器可以影响此电流测量。 如果您要准确测量此电流,不仅应断开下流负载,还应断开FB电阻器。

    2-备用电流扩散是否正常? 正常值为2,5uA,15 % (300块板)高于10uA

    [WW]否 停机电流受温度的影响更大。 输入电压对其影响不会太大。

    3-我们从经销商处购买了这些增压器IC。 我们是否可能有未通过质量检查的零件,或者可能是副本?

    [WW]您可以通过下面的CSC进行检查。

    ticsc.service-now.com/csm

    4 -是否有其他建议?

    [WW]请您帮助我分享您的示意图和布局以供查看吗? 此外,如果您已断开负载,您是否具有FB电阻值?

    文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wenhao:

    感谢您的快速回复。 您可以在下面找到电路图。   

    通常,我们的设备由辅助电源(24VDC)供电。 如果电源切断,电源监控电路将触发UC,BATT_EN将设置为'HIGH (高)'。 TPS6.122万已打开,并且位于同一FET开关T202/T201处。 FET开关用于将C262 (2200uF)与TPS输出隔离。

    只要辅助电源良好,TPS6.122万就会保持在断电模式。 通过FB电阻器的电流大约为2,13uA,总共提供 2,83uA (2,13uA + 0,7uA)。 这也是我测量的,但我无法解释电流 ≥10uA。 我观察到的另一件奇怪的事情是,电流波动很大,并且有一些波纹。 就像内部FET要切换一样。  

    附注:TPS正下方有一个地面平面。

    此致,

    Yilmaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yilmaz:

    您可以测量SW-GND波形。 如果开关不总是高电压。 然后指示LSFET正在尝试打开;

    另一件需要注意的事情是,您的布局看起来不是很好。 连接至GND引脚的VOUT电容器应使用多边形和实心连接。 请参阅下面的布局示例以供参考。 谢谢你。

    文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    是否有任何更新?

    文豪