This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085869/power-management-forum

部件号:TPS6.1022万

尊敬的先生:

我想问一些有关TPS6.1022万的问题。

请参阅以下内容,然后向我提供您的建议。

应用:用于功率放大器Vcc (5V)

输入电压(电池):3.55 ~ 4.2V,输出电压:5V

电流消耗:平均2.5 A,峰值3 A

电感器:1 u

输出电容器:22uF x4100100uFx1100nF,1nF,22pF

 

1) PWM模式下的谷电流

在PWM模式下,无负载,它消耗14 mA电流

这个山谷电流是否合理?

因为电流太高,所以我们不能在手持终端中使用PWM模式。

2)浪涌电流(?) 在PFM模式下

TPS6.1022万 用于TDD (时分复用器)的发射器。

因此,其负载(功率放大器Vcc)交替打开和关闭。

TPS6.1022万始终处于启用状态,但仅交替更改负载。

接通负载时,涌入电流从100 mA上升3.4A。 (平均电流约为2.5A)

除了前馈电容器外,是否有任何降低浪涌电流的解决方案?

3) PFM模式下的馈电正向电容器(C3)

根据数据表,建议使用100pF来正向电容器。

为了降低浪涌电流,我测试了在C3上添加10pF和100pF之间的正向电容器。

但是,不幸的是,它在电池电流中似乎运行异常。

发生的情况是,电流不规则下降,低于平均电流(约低于平均电流500 mA),PAM输出性能也比以前更差。

馈入中是否有任何建议电容?

4)模式开关

为了解决以前的所有问题,我决定在PAM操作期间更改模式。

* TPS6.1022万:始终启用

*无负载:PFM模式

*加载:在加载前几百微秒更改PWM模式。

当模式从PFM更改为PWM时,是否需要任何稳定时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    感谢您与我们联系。 请参阅以下我的评论:  

    1) PWM模式下的谷电流

    在PWM模式下,无负载,它消耗14 mA电流

    这个山谷电流是否合理?

    因为电流太高,所以我们不能在手持终端中使用PWM模式。

    [WW]您是否可以帮助阐明消耗14mA电流的含义? 您的意思是说TPS6.1022万在无负载下工作时,您测量了14mA的输入电流吗? 如果是,是通过电流表测量还是您只是读取输入源?

    这与山谷水流无关。

    2)浪涌电流(?) 在PFM模式下

    TPS6.1022万 用于TDD (时分复用器)的发射器。

    因此,其负载(功率放大器Vcc)交替打开和关闭。

    TPS6.1022万始终处于启用状态,但仅交替更改负载。

    接通负载时,涌入电流从100 mA上升3.4A。 (平均电流约为2.5A)

    除了前馈电容器外,是否有任何降低浪涌电流的解决方案?

    [WW]我对描述感到困惑。 您的意思是,当您打开负载时,TPS6.1022万的输出电流将从100mA->3.4A变为? 或者,您的意思是输入电流将发生急剧变化?

    馈入式电容器与输入端的浪涌电流无关。 您可能需要考虑更多的输入电容,以帮助减少转换器在瞬态时消耗的峰值电流。 您是否有任何波形可供分享?

    3) PFM模式下的馈电正向电容器(C3)

    根据数据表,建议使用100pF来正向电容器。

    为了降低浪涌电流,我测试了在C3上添加10pF和100pF之间的正向电容器。

    但是,不幸的是,它在电池电流中似乎运行异常。

    发生的情况是,电流不规则下降,低于平均电流(约低于平均电流500 mA),PAM输出性能也比以前更差。

    馈入中是否有任何建议电容?

    [WW]FeedForward电容器适用于使用大输出电容的应用。 我建议您一起使用馈送前向电容器+电阻器,如下面的应用报告所示。 TPS6.1022万的FB对噪音敏感,因此您还需要一个电阻器来防止噪音。

    www.ti.com/.../slvaer4

    如果您想防止在所有操作中出现电池电流峰值消耗,可能可以使用输入滤波器(L+C)。 FeedForward与它无关。 它更多地用于帮助实现环路稳定性。

    4)模式开关

    为了解决以前的所有问题,我决定在PAM操作期间更改模式。

    * TPS6.1022万:始终启用

    *无负载:PFM模式

    *加载:在加载前几百微秒更改PWM模式。

    当模式从PFM更改为PWM时,是否需要任何稳定时间?

    [WW]为什么要使用PFM到PWM的操作? 当负载增加时,TPS6.1022万在PFM中自动切换至PWM操作。 您无需手动切换模式即可完成此操作。 请参阅以下内容:

     

    文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    由于没有回复,我关闭此线程,假定问题已解决。

    文豪