This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1022万:TPS6.1022万:开关电流混淆

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089535/tps61022-tps61022-switch-current-confusion

部件号:TPS6.1022万

您好,

我的PCB设计主要由电池充电器,燃油表和升压转换器(TPS6.1022万RWUR) IC组成。 电池充电器IC将为电池充电,电量表将监控电池,示意图中的"J1"代表电池(3.7V 6000mAh)连接器。 我的目标是将USB -3.7V电压提升至5V至3.54 类型c,以便 使用升压转换器为Raspberry Pi 4b供电。 我认为升压转换器的3A输出足以为Raspberry Pi 4b供电。  

从电池(3.7V 6000mAh)的数据表中,我看到最大放电电流为1.0C,所以我认为是6A。

但是,6.5A最小谷电流限制阈值是否会影响我使用升压转换器的情况,因为看着我的电池数据表,我知道我正在使用的是最大放电为6A的3.7V(6000mAh) Lipo电池? 我真的想在我的项目设计中使用此升压转换器。 我也是电子产品和PCB设计的新手,所以任何理解都很有帮助。

谢谢!

Andres Perez