This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR4.361万-Q1:UVLO

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088913/lmr43610-q1-uvlo

部件号:LMR4.361万-Q1

大家好,

我想知道最大内部UVLO (Vcc-UVLO)阈值,以了解设备可以工作的Vin的低程度。

VCC-UVLO在数据表中描述,但在电气特性表中缺失。  

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinji。

    让我稍后检查并更新您的信息。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinji,

    没有VCC-UVLO的数据表规格,它大约为2.7V,与VIN下降阈值相似。

    B R

    Andy