This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430输出-12V

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088499/tps5430-tps5430-output--12v

部件号:TPS5430

您好,

我们的设计需要  TPS5430提供24V输入和-12V@0.5A输出。

1.我们能否通过TI的WEBENCH获得相关参数L,Co.etc?  

2.如果ENA浮动,TPS5430可以工作吗?

3.如果ENA由MCU的GPIO控制,ENA的级别是什么,它与GND或-12V相关?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的设计具有TPS5430,24V输入和 3.3V@0.5A 输出的其他应用。

    由WEBENCH设计,如下所示。

    当VIN输入24V时,L1和Cout将燃烧。

    L1为 CLF7045T-680M-D,68uh@MAX DC=1.1A,输出为 T520B157M006ATE070,6.3V,210 m Ω。

    如下所示,3.3V输出没有加载,为VIN提供24V,结果为L1,输出将燃烧。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    关于反相设计。  我们没有用于反转此设备的Webench设置。

    但是,产品页面上有一个反相拓扑的参考设计,您可以使用TI SPICE进行测试。

    此外,我还附上了一个可能有帮助的应用程序说明。

    关于3.3V输出设计。  请在测试过程中提供PH节点,VIN节点和输出电压的波形。

    此外,提供PCB布局的图像。   

    如何启动设备??  通过VIN或EN ??

    无论您的最大负载电流要求如何,您的电感器都应符合设备的电流限制。

    尝试使用额定电流较大的电感器。

    我会将此职位分配给负责此设备的应用工程师。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../5265.snva856a.pdf

    e2e.ti.com/.../UnderstandingBuckBoost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的建议。

    约3,3V输出,

    如何启动设备??  通过VIN或EN ??

    EN浮动,无外部控制。

    无论您的最大负载电流要求如何,您的电感器都应符合设备的电流限制。

    这意味着我们的浪涌电流会超过它吗? 电感器由WEBENCH选择。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Webench设计用于降压实施。 将其用作降压升压将产生更大的波纹电流,因此需要更大的电感器。 Frank之前随附的应用手册将是更改逆变器/带扣式升压实施设计的最佳指南。  

    希望这有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的帮助!

    在我们的设计中,我们有24V输入和3.3v@0.5A输出,降压  实施。  

    所有组件均由工作台选择,但如前面所述,L和Cout将在输入24V后燃烧。

    这意味着我们应该选择比工作台电流更大的L?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出为3.3V或-12V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用额定电流较大的另一个电感器进行测试。  

    查看您是否可以在某些输入端获取SW和Vout波形,以免其受损。