This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:数据表中指定的2-MHz参考

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089372/ucd3138a-2-mhz-reference-specified-in-datasheet

部件号:UCD3138A

您好,Champ:

我正在询问我的客户。

它被指定为DPWM,可高达2 MHz的切换频率。

是在-20度温度还是120度温度下定义的?

除温度外,是否还有其他因素影响DPWM输出频率?

谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny,照片上说,从  -20度到120 度,温度可能高达2MHz。 温度是影响频率的唯一因素。

    此致,

    徐美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny,DPWM实际上可以切换速度超过2 MHz。  实际所指的速度是补偿滤波器的运行速率,约为2 MHz。  通常,过滤器会在每个切换周期运行,但这并不是真正必需的,具体取决于过滤器所需的带宽。   

    该图显示了UCD时钟的典型温度变化,他们在测量时将DPWM设置为2 MHz标称值作为测试的一部分。   

    我可以理解为什么这一切都令人困惑,但这就是为什么。