部件号:TPS23753AEVM-001
大家好,
我的客户需要知道如何设计这些RC值和尺寸。
他们需要一些数据来说服他们的最终客户。 请作出评论。
请参见下面的绿色圆圈。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:TPS23753AEVM-001
大家好,
我的客户需要知道如何设计这些RC值和尺寸。
他们需要一些数据来说服他们的最终客户。 请作出评论。
请参见下面的绿色圆圈。
谢谢
你好,Paul,
有关值,请参阅以下文章: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps
对于额定功率,我们使用P = C * V^2 * FSW
对于电压保护罩的额定电压,我们通常采用电压保护罩的实际电压x2。 因此,FET上的电压约为100V,为我们提供了200V的电压。 另一个示例是,VDD上的输入电源的平均电压为48V,最大电压为57V。 我们使用100V的额定电压。
如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致,
Michael P.
应用工程师
德州仪器(TI)