This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:TPS709能否作为LT1761ES5-BY#FBP 1.2V-20V SOT-23的P2P替代产品?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089591/tps709-could-tps709-be-the-p2p-replacement-for-lt1761es5-byp-fbp-1-2v-20v-sot-23

部件号:TPS709

大家好,

TPS709能否作为LT1761ES5-BP#FBP 1.2V-20V SOT-23的P2P替代产品?

您是否有其他P2P替代建议?

非常感谢

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew,

    这将输入到BOM交叉中,如果您按GPN搜索,这有助于查找匹配的接近程度。 这些引脚具有相同的输入电压,输出电压和GND引脚可能采用通用布局。 我们没有更接近这一点的了。  

    谢谢!  

    McKyla