This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.571万:电池充电系统

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086490/bq25710-battery-charging-system

部件号:BQ2.571万
主题中讨论的其他部件:BQ2.573万BQ3.411万

大家晚上好。

我目前处于研究阶段,稍后将实施蓄电池充电系统(适用于蓄电池很少放电的应用)。

电池组为PBA。

首先,我希望使用电池充电控制器BQ2.571万 (SMBus)或BQ2.573万 (I2C)。 使用bq3.411万作为连接到电池充电器控制器的电池电量监测器是否正确? 还有其他建议吗?

提前感谢,希望您能帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucas,

    我没有任何建议,因为电池电量表不是我关注的领域。 我建议您使用电池电量表BQ3.411万作为参考零件号重新发布此螺纹。  

    此致,

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,我会听从你的建议
    我还想问一下,是否有任何可用于RTOS的库,这款充电器的想法是将其用于嵌入式系统(例如es32),根据我在案例中所了解的Lear酸充电器, 我必须改变cc和CV的某些参数,使其正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确! 我们没有RTOS模型。 嵌入式控件可以设置寄存器,如CC,CV和开始充电。 请遵循我们的用户指南。  

    www.ti.com/.../BQ2.571万EVM-017

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
    将尝试按照用户指南从MCU修改寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是,是否需要在充电器中添加BMS来控制充电和放电?
    因为在理论上,充电器可以通过2个可用分流器监控充电电流和系统电流

    总之,我的系统必须由4个单独的设备组成:1个电池充电器,2个电池电量计,3个电池保护器(ov,oc,欠压,温度)以及一个与之前的MCU交互的MCU?

    是否有一个集成的,将这3个功能整合到一个集成的中?

    提前感谢!

    卢卡斯

      
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管充电器具有基本的监控功能,但专用  监控设备可以提供更高的分辨率和更高的准确性。 我们没有集成 了充电,仪表和监控功能的一体机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    我对该参数有疑问,它是否用于保护蓄电池免受电压不足的影响? 这对我来说有点奇怪,因为通过Q5 MOSFET的内部二极管,不可能从vsys上断开电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错,我们喜欢使用电池即时补充系统。 在充电和放电时,PFET将进一步打开以降低阻抗。 通常,系统滑轨略高于电池电压,因此PFET保持关闭状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复Tiger

    当然,电池连接到系统是非常必要的,以保证为其提供恒定的能量供应(在线系统),但也可以通过简单的修改使用相同的电路(Q5用于我在下面连接的电路), 通过再增加一个MOSFET,可以在紧急情况下断开蓄电池(过电流或欠电压,放电情况下(无论蓄电池化学类型如何,都可能损坏)),因为这些参数已通过TP19和TP20获取。

    这只是一个建议,可以在未来的设计中考虑,它将是同一IC的额外功能,无需额外费用。 此外,如果需要,还可以从寄存器启用它。

    这是因为保护功能仅适用于OTG模式,但不适用于"仅电池放电和转换器关闭"模式(当所有电流都流经vsys时)。

    再次感谢  

    Lucas DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的想法。 如果要完全切断电池通道,建议实施由外部逻辑(而非BATDRV)控制的交流开关。 您的建议中有一个问题。 在仅使用电池的情况下,无法打开,因为BATDRV需要先提供电池。