This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4193万:TS针脚上电池的温度设置

Guru**** 2509225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087890/bq24193-temperature-settings-for-battery-on-ts-pins

部件号:BQ2.4193万

数据表指定以下内容:

电阻器偏置网络已更新,如下所示。

RT2 =((Vvref X RTHcold X RTHhot X (1/VT1 -1/VT5)))/((RTHHot X (Vvref/VT5 -1)-RTHcold X (Vvref/VT1-1)))

为锂离子或锂聚合物电池选择0°C至60°C范围,
RTHT1 = 27.28 kΩ
RTHT5 = 3.02 kΩ
RT1 = 2.27 kΩ
RT2 = 6.86 kΩ

冷却温度为0至10°C

温度为45至60°C

所需信息。

Vvref的价值是什么?

2.冷热的温度范围是多少?

3,RTHT1和RTHT5是如何派生的?

RTHHOT和RTHCOLD分别计算RT1和RT2的值是什么。

我计划通过更改电阻器RT1和RT2的值来测试温度变化,但是有一些未知因素(如上所述)。

我很困惑,很友好的帮助!

此致,

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ali,

    1. Vref是NTC偏置电阻器的上拉电阻,必须是VREGN --请参阅EC表,JEITA温度系统比较器
    2. 您可以根据应用程序的要求调整范围。  
    3. 请参阅所选NTC的数据表
    4. RTHHOT = RTHT5,RTHCOLD = RTHT1

    我们提供了一个计算工具,您可以在此处参考: www.ti.com/.../slvrbe3

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我将研究一下这个工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,nick,

    我还有一个问题。

    充电端接电流应设置为什么?

    如果我们设置了默认256mA (充电需要更多时间),则我们有单芯1万mAh电池。

    您能否建议电荷端接电流的拇指规则是什么?

    注意:充电电流设置为3安培。

    如果增加充电端接电流,蓄电池是否会充满电?

    请提供帮助。

    此致,

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    您设置的端接电流越低,电池充满电的时间就越长。 较低的端接电流需要较长的时间才能完成充电。 电池数据表中可能包含一些有关信息。 我们的许多设备默认将端接设置为快速充电电流的10 % ,但可以增加端接电流。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼克

    下面还有一个问题:

    在数据表中:建议的工作条件规定:

    Isys:输出电流=4.5A

    快速充电电流= 4.5A

    充电器IC是否可以同时提供两个电流,这意味着它可以使用4.5安培的电流进行充电,也可以为负载提供4.5安培的电流?

    我相信充电电流会随着负载电流的增加而降低。

    如果我错了,请在此更正我。

    此致,

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    Isys是SYS的组合充电加负载电流。 因此,如果在4.5A的电流下充电,我们不建议SYS上有任何负载。

    对于将来的问题,我们要求您重新发布帖子,因为原始问题已解决。

    此致,

    尼克