This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317

Guru**** 2531520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089899/lm317-lm317

部件号:LM317

您能否提供一些详细信息,说明非空间分级组件(塑料封装稳压器,六路反相器和/或LVDS接收器IC)或( LM317 稳压器,而不是空间合格稳压器(TPS7A4501)在0和30kft之间工作时为什么/如何发生故障?  海拔变化会导致故障,这是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adnan,

               请注意 ,TI的LDO产品未经过高海拔性能测试。 假设在运输过程中没有脱焊或暴露在潮湿环境中,低温(对于LM317结点温度低于0ºC º C时,可能会导致设备跌落规格)和/或针脚间的电弧会导致损坏。 谢谢!

    此致,

    Srikanth   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Srikanth:

    该装置(LM317A)的工作温度为-40至+125。如果我没有具体命名,这是我的错误。 交叉点 温度不是问题-40正确?   是否可以通过保形涂层或任何其他类型的涂层或在布局中获取更多距离的引脚来最大程度地减少或消除引脚之间的电弧?

    谢谢,此致,

    Adnan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adnan,

               是的,保形涂层和额外的间距有助于降低电弧放电的风险。 除此之外,如果环境温度在建议的范围内,我看不到任何其他问题。 谢谢!

    此致,

    Srikanth