This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:TPS7.3601万DRBT/R替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73, TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089994/tps736-tps73601drbt-r-alternative

部件号:TPS736
主题:TPS737中讨论的其他部件

您好,

你好。 我有一位客户正在使用TPS7.3601万DRBT/R 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我们目前有一个CCA,该CCA被设置为使用TPS7.3601万DRBT/R部件,由于供应链问题,我正在尝试找到一个替换件

我们有3.3V输入,并且需要1.8V输出(至少400mA输出电流),TPS73.3701万DRBT/R和TPS7.3501万DRBT/R是我们正在考虑的两个候选项。

希望获得一些指导,以确定这些替换件是否适合减少,是否存在任何设计问题,或者是否有任何其他库存/交货时间更好的备选件。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Ray,  

    请在2-3个工作日内回复此问题。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Ray,  

    我认为这两种选择都是好的,我推荐TPS737,因为它更接近。 只需注意设备之间的差异,其他设备在没有盖子的情况下都不能保持稳定,而且准确度和跌落等级也不同。  

    希望这对我们有帮助!  

    谢谢!  

    McKyla