This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:工作不正常

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087957/lm5060-q1-not-working-properly

部件号:LM5060-Q1

您好,先生,

我正在使用LM5060MM/NOPB来运行负载开关应用程序。
输入电压:32V直流
输出电压:启用LM5060MM/NOPB后的0.098

e2e.ti.com/.../TI-Test.pdfPlease查找随附的原理图和每个引脚的电压读数。

请查看示意图并提出更改建议。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Murthy:

    您能否共享启动测试波形(输入电压,输出电压,计时器电压,输入电流,门)

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了IC,MOSFET仍然不工作,我的栅极信号始终保持低,nPGD引脚变得低,LED打开。

    已捕获图像

    请找到所附图像。

    请尽快提供您的建议

    此致

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murthy:

    根据OVP引脚上的电阻分压器网络,如果输入电压= 32V,则其电压应在0.95V左右。   为什么您的电路中的OVP针脚电压为9.3V?  当OVP针脚电压 > 2V时,闸门将被拉低。 您能否检查R99,R81,R80,R82的电阻值。

    同样,检查UVLO引脚的连接。  

    此外,您是否设计了电路以防止 出现如下所示的输入极性反接情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,


    我更换了IC,MOSFET仍然不工作,
    请查找读数

    先生,我们的系统不需要极性反接保护,
    我已经检查了R99,R81,R80,R82的值,它的安装方式与所附的原理图相同。

    我只是想知道,为什么它不起作用,请告诉我是否还有其他原因?

    我直接从德州仪器(TI)购买了IC,但它不起作用。

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murthy:

    UVLO和OVP是高阻抗引脚。 它们消耗的电流几乎为0A。  因此,如果电阻分压器网络正确,则电压应为 OVP引脚 ,对于Vin = 32V,电压应为= 0.95V。  

    请从主板上拆下IC,并检查每个节点处的电阻分压器网络电压。 这将帮助我们了解问题是与IC还是与主板有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    从PCB上拆下IC后,请查找所附读数。

    你说的对,PCB有问题。

    电阻值正确,但为什么OVP引脚处显示9.3V。 我很困惑。

    原因可能是什么?

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Murthy:

    我不确定PCB中的问题是什么。 我建议您通过检查BatT_I/P,UVLO,OV和GND之间不同节点上的迹线连接和电压,开始调试PCB的问题。