This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3881万:TPS2.3881万EVM原理图中的自动引脚

Guru**** 2407360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089748/tps23881-auto-pin-in-tps23881evm-schematic

部件号:TPS2.3881万
主题: TPS2.388万中讨论的其它部件

您好,

问题1:我注意到TPS2.3881万的引脚52是 TPS2.3881万EVM原理图中的自动引脚,它可以通过J5与0.01uF电容器(C12)并联连接至不同的下拉电阻值。

但是 ,TPS2.3881万数据表中的引脚52是NC引脚。

为什么我们需要将电阻器与引脚52上的0.01uF并联?  我认为TPS2.3881万需要加载SRAM才能通过合规性测试。  

问题2:主机控制器是否需要发送I2C命令来实时控制TPS2.3881万,或者I2C仅用于加载SRAM?  在操作过程中不需要主机控制器和I2C控制命令。

(在提出此问题之前,我可能应该阅读更多数据表)

感谢你的帮助。

刘先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liu:

    请参阅下面我的答案。  

    1.我们从数据表中删除了自动引脚描述,因为TPS2.3881万需要SRAM才能通过合规性测试。

    I2C用于SRAM加载和主机控制。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    在我的设计中,我应该将引脚52上的下拉电阻器与0.01uF电容器并联接地(如评估板原理图所示),还是让其保持打开状态(如数据表所示)?

    如果建议使用下拉电阻,我应该使用什么值?

    感谢你的帮助。

    刘先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请保持浮动。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表中的比较表,TPS2.3881万看起来比TPS2.388万更好。 在功能上,TPS2.3881万和TPS2.388万之间是否存在差异。 TI在TPS2.3881万和TPS2.388万之间的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liu:

    是的。 TPS2.3881万是一款更新,性能更佳的设备。 谢谢。

    此致,

    便士