This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8951万:PSFB电流感应滤波电阻器(RLF1) 100欧姆,而不是推荐的1k

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089511/ucc28951-psfb-current-sense-filter-resistor-rlf1-100ohms-instead-of-1k-as-recommended

部件号:UCC2.8951万

大家好,

我们正在使用UCC2.8951万及其自适应延迟 功能来实现高功率高电流PSFB。首席设计师希望将RLF1的100Ohm用作滤波电阻器,而不是数据表中所述的1k ohms。

是否有人反对使用100欧姆而不是1千欧?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在使用电流感应电阻器时,它本身并不是唯一的因素。

    您正在放置RC低通滤波器,电极位于1/2*R*C 3.14

    此极应至少是开关频率的10次,这样您就不会过度过滤它。

    因此,如果在不改变C的情况下降低R,电极的频率将增大10倍。  这意味着过滤更少。

    如果您有一个带有220 pF电容器的1 k欧姆电阻器,则滤波器电极的电压大约为723 kHz。

    如果将R降低到100,则会将电极移动到7.2MHz。  

    我希望这能有所帮助,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike,感谢您的回答。

    滤波电容器肯定会得到调整-首席设计师只是想知道RLF值对于其在连接到CS引脚的自适应延迟电阻上的负载是否重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我会仔细检查CS引脚的偏置电流。  不过,我认为这是一个很不必要的投入,不应成为一个问题。

    此致,