This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.847万:是否存在具有相同或相似功能的QFN版本IC与tps6.847万

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090098/tps68470-is-there-a-qfn-version-ic-with-same-or-similar-function-with-tps68470

部件号:TPS6.847万

大家好,

正如标题所说,我的客户正在咨询摄像头PMIC解决方案,但由于PCB限制,他们无法使用BGA IC。  

是否有任何QFN设备可以支持此处的案例?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    遗憾的是,我们没有为QFN封装中的TPS6.847万提供确切的替代产品。 您是否可以共享应用的电压和电流要求,以查看是否有替代 解决方案?

    • VIN
    • 输出电压
    • Iouts
    • 图像传感器

    谢谢!

    Gerard