This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:为什么荷电状态突然垂直于0 %

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089885/bq34z100-g1-why-does-state-of-charge-suddenly-plummet-to-0

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQ34Z100GPCRB

系统在室外运行,在寒冷的早晨,蓄电池消耗比其他日子要高。

系统配置为10伏为0 % ,14伏为100 %。

我们正在尝试对一个罕见的故障进行故障排除,即早上电压确实下降了一些(预期),但SoC下降到0 % ,而不是下降了相应的电压。

例如,装置可能从报告13.3 电压变为11.7 电压(合理),但同时从报告82 % 充电变为0 % 充电(不合理)。

正如我所说的,10伏是0 % 电平,该单元显然仍在工作-它没有一个无电的电池。

随着系统在一天中重新充电,SoC从0 % 缓慢上升至100 %。

什么会导致BQ34Z100突然重新评估电池电量低?

请注意,一直到0 % 的跌落是最常见的故障情形,但我们有时也会看到6 % 这样的值。

什么可能会触发仪表确定电池处于0 % 状态,即使电压指示更高?

当电压恢复时,为什么它会如此缓慢地跟踪备份?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    电池的容量在低温时会下降。 如果蓄电池无法支持设置中指定的负载电流,则SOC将降至0 %。

    您可以尝试以下操作

    1.确保负载选择和负载模式与系统匹配

    2.使用GPCRB工具优化低温性能

    3.测量SOC降至0时的温度,以了解系统的温度限值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    查看仪表参数,我看到负载模式设置为1 (功率),负载选择设置为2 (功率=平均电流*电压)。

    这些选项指定如何计算负载。 哪个参数指定了将与此计算负载进行比较的限制或阈值?

    IOW,哪个参数最直接地控制SOC跌落至0 % 的触发器?

    参数MaxLoad似乎是另一个测量值,而不是阈值(我仍在查看文档)。

    哪一个应用手册或其他在线文档描述了您提到的SoC行为?

    到您的要点:

    1.我继承了这种设计。 我认为当前的“负载选择”和“负载模式”是合理的

    2.我必须研究GPCRB工具

    3.从大约36华氏度到10华氏度都出现了这一问题。在较冷的温度下可能会发生这种情况,但我们没有捕获到以下任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关电源模型2和3之间区别的任何说明?

    不清楚为什么您可能想要低通滤波器当前(为什么要滤波平均值?)

    对于我关于"什么是触发阈值?"的问题,请告诉我此解释是否在球场上:

    一秒钟后,仪表将根据估计的剩余充电器容量和电流负载(根据我的方案中的AveragCurrent和Voltage计算得出)模拟电池电压达到TerminateVoltage的持续时间。

    如果计算的答案为1秒或更短,SoC将立即更新到0 %。 这是否接近正确?

    我们应用程序中的负载变化很大。 听起来,仪表可能假设现在的负载是从现在起直到蓄电池电量耗尽时将要使用的负载? 这会导致量表低估剩余的运行时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    功率模型2基于仪表报告的平均电流

    功率模型3使用的电流值是"仪表报告的平均电流"的14秒平均值

    如果高负载的小峰值持续时间超过1秒,电源模型3非常有用

    当模拟显示蓄电池不会持续几秒钟时,SOC将更新为0 %。

    应用中的平均电流是多少? 这是用于容量计算的值。 请注意,在温度接近0或低于0时,蓄电池可提供的最大电流会显著降低。 此平均电流用作SOC计算的参考。 如果系统此时尝试使用高于平均值的电流,电池可能无法供电,并可能导致电压低于最小系统电压。

    如果您尚未使用GPCRB,并且仪表预计在接近或低于冰点时运行,那么我建议您将其作为第一步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看了一下GPCRB文档,但它需要一个热室(我没有)。

    平均电流会有所不同,因为此应用包括对12V直流电机的控制。

    最低值约为0.03A。 短时间内,高电流可能高达15A (因为电机正在加速旋转)。

    电机运转后,其高度会低得多。

    我们将了解我们是否可以尝试Power Model 3 (我们可能会在寒冷天气下进行测试)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    您应该在报告0 % 后验证电池是否可以为系统提供足够的电流。 仪表很可能报告正确。 如果蓄电池可在0 % 处提供高电流,则需要使用GPCRB结果调整仪表配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于仪表报告0 % ,系统不允许我们接合电机。

    如果我们重新启动仪表,RCC和SoC估计值会立即跳回,我们可以恢复驱动电机。

    所以电池不在0 %。

    使用Power Model 3 (was 2)创建了一个新的配置文件,我们将尝试从今天开始测试该文件。