This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2085, BQ40Z50-R2, BQ30Z554-R1, BQ2060A, BQ3050, BQ4050, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088696/power-management-forum

主题中讨论的其他部件:BQ2085BQ40Z50-R2BQ2.573万BQ2.572万BQ20Z70BQ30Z554-R1BQ2060ABQ3050BQ4050

大家好,

查找电池充电器/控制器部件以了解以下规格-

输入:24V直流/ 10A

电池- BMS/MCU接口 :I2C/ SMBbus/UART

电池:14.8V/4.8Ah,锂离子电池

手机配置:2P4S

正在计划使用BQ2085 BMS IC ....

您能为这种智能BMS推荐合适的IC吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhupendra,

    bq2085非常旧。 我们建议使用bq40z50-R2或bq40z50-R3进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhupendra,

    请查看BQ2.572万或BQ2.573万充电控制器。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    但很少关注:SBS 1.1 兼容,SSOP封装也更好...

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhupendra,

    绝对不是SSOP封装。 我不直接支持BQ2572/30系列,因此无法回答有关SBS 1.1 的问题。  我将抄送一个回答这个问题的人。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jeff,

    我认为SBS仅适用于BMS IC`s,不适用于充电控制器....

    此外,您建议的充电器控制器是否适用于医疗设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查bq20z70,bq20z45和其他bq20zxx产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于量规,还应查看bq30z554-R1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议,

    但是,所有“Z”部分都是基于阻抗跟踪方法,对于替换(BQ2060A),我正在查找基于库仑计数器的。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后,您可以选择bq3050或bq4050

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅确认BQ2.572万/BQ25730符合2.573万符合智能电池规格1.1。 它们是从属充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢周先生,

    是否还会有主充电器? 是否有任何参考文档以了解它们之间的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,感谢您的持续支持

    因为我是BMS World的新用户,您是否可以分享最佳的知识参考,以便了解哪一个更好:库伦布计数器或阻抗跟踪...

    考虑医疗应用...您还可以推荐您所知的任何设计室/顾问...   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhupendra,

    阻抗跟踪通常比CEDV提供更好的准确度。 但是,从设计角度来看,阻抗跟踪更为复杂。

    如果电池有大量休息时间且平均电流较低,则建议使用Impedance Track。 如果没有休息时间,并且电流非常高,则建议使用CEDV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhupendra,

    更好的主从术语是主从术语。  充电器和充电控制器始终是辅助设备,这意味着其他一些设备/组件(例如主机处理器或电池组的电量表)是I2C/SMBus主机并发送其命令。   

    此致,

    Jeff