This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7282万-Q1:交叉检查半桥驱动器

Guru**** 2812095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089962/ucc27282-q1-cross-check-for-half-bridge-driver

部件号:UCC2.7282万-Q1

大家好,

您能否为以下竞争对手推荐最佳的交叉方案?

  • ST:  L9026/VNH7100BAS</s>7100
  • Infineon:TLE7.5602万-ESH/TLE94106ES</s>9.4106万

感谢您的帮助!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc,

    根据列出的竞争对手,我将此线程重定向给电机驱动器专家,因为 这些设备更适合您的应用。

    https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/overview.html

    此致,

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leslie,

    谢谢!

    Marc

    具体而言,请参阅DRV8906/8/10/12-Q1 (SPI控制集成1/2桥接系列)设备和DRV8243/4/5-Q1 (高功率集成驱动器系列)设备。  这些内容应与上述所有内容交叉。

    此致,

    Ryan