This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5896万:8p锂离子电池组充电及其性能和MPPT充电器问题

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089869/bq25896-8p-li-battery-pack-charging-and-its-performance-and-problems-with-mppt-charger

部件号:BQ2.5896万

我已制造了一个8P Li+ 1.865万电池组,并通过MPPT Bq2589x充电器IC为其充电,我发现的问题是电池组无法提供低于~3.5伏的任何电压,我怀疑对电池进行了任何Balacning, 但它的并行充电仍然需要这种平衡。

P.S:电池的化学性质与三星相同,类型:ICR,在与MPPT充电器配合使用之前,电池已充满电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ayla Shiva,  

    带有1S8P电池组的电池组应自动平衡。 无需额外的平衡。  

    我发现的问题是电池组没有提供任何电压/报价低于~3.5V

    请详细说明您所看到的问题。 蓄电池是否未放电至低于3.5V? 或者,当Vbat低于3.5V时,电池是否未按预期充电?  

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garret,

    在Bq2.5896万的O/P处使用升压DC-DC来向我们的系统供电。 但是,当蓄电池电压等于/降至3.5V以下时,它无法向系统提供所需的电压。 充电正常,尽管电池组电压降至3.5V以下/处于3.5V时,仍可再次充电。

    谢谢

    湿婆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,您好!  

    其403.6427万其无法提供所需的系统电压[/报价]

    系统正常工作所需的Sys引脚(即输入以提升DC-DC)的最低电压是多少?

    当您说蓄电池无法向系统提供所需的电压时,您观察到系统针脚处有0伏电压还是3伏电压? 如果您在Sys上观察到当前的电池电压(~3.5V),而没有适配器,则充电器IC将按预期工作。  

    此致,

    Garrett