This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735:为什么lm2735 SW波振荡

Guru**** 2381020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090017/lm2735-why-lm2735-sw-wave-shaking

部件号:LM2735

大家好,

当我测试LM2735Y 5引脚SOT23演示板(https://www.ti.com.cn/tool/zh-cn/LM2735YMFEVAL)时,输入为4.5V,输出为12V,负载为300ohm电阻器,当我测试SW波:

它总是在晃动,但当我停止范围时:

`s波形相当好,控制应该稳定,因为我不更改EVM的任何内容,输入和负载都是典型的,您会不会帮助评论SW波形为什么总是在抖动?

非常感谢。

顺祝商祺!Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunny,

    这是范围触发器设置的问题,触发时间不在屏幕上。 您可以将箭头滚动到范围的中心,如下所示。

    BRS,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryce,

    明白了,非常感谢您的帮助。

    顺祝商祺!Sunny