This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5947万:更换NIS6150

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090035/tps25947-replace-nis6150

部件号:TPS2.5947万
主题: TPS2.52万中讨论的其它部件

你(们)好  

请推荐合适的产品来替换NIS6150谢谢

https://www.mouser.tw/ProductDetail/onsemi/NIS6150MT2TXG?qs=BJlw7L4Cy7 % 252BgrcssrfkR6w%3d%3d

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gareth,

    感谢您的查询。 有关新器件,请查看TPS2.5947万器件。 它采用2 mm RDSon 2 mm 的RDS*RQFN封装。  我们还拥有TPS2.521万,它是TPS2.5947万的成本优化版本,用于高达5V的轨。

    您还可以查看TPS2.52万。

    此致

    Kunal Goel